结果:找到"接 pcb 设计 ,简单点的布线",相关内容1000条
  • 【知识科普】什么是焊接?焊接的方法有哪些?焊接的优缺点和应用
  • 一、焊接的定义:焊接:通常是指金属的焊接。是通过加热或加压,或两者同时并用,使两个分离的物体产生原子间结合力而连接成一体的成形方法。二、焊接的分类:根据焊接过程中加热程度和工艺特点的不同,焊接方法可以分为三大类。(1)熔焊将工件焊接处局部加热到熔化状态,形成熔池(通常还加入填充金属),冷却结晶后形成焊缝,被焊工件结合为不可分离的整体。常见的熔焊方法有气焊、电弧焊、电渣焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊等。(2)压焊在焊接过程中无论加热与否,均需要加压的焊接方法。常见的压焊有电阻焊、摩擦焊、冷压焊、扩散焊、爆炸焊等。(3)钎焊采用熔点低于被焊金属的钎料(填充金属)熔化之后,填充接头间隙,并与被焊...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 焊方法 焊应用 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-01 09:47:00
  • TIM0开发板测评报告+主题/简单点亮一个LED
  • TIM0开发板测评报告1.整体使用评价立创制造的开发板配色非常美观,整洁,使人眼前一亮,整板非常漂亮。刚开始使用TI的库,所以还需要一段时间来熟悉,先把作业交了再慢慢研究。2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)安装CCS12.6-->安装SDK等必要组件;代码:系统驱动库初始化-->配置IO默认状态、方向-->toggle();3.成果展示work.rar
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 亮一个LED 发帖人:LukaW 发帖时间:2024-01-18 08:52:00
  • 我的飞线突然不见了,求求有思路的老铁帮帮我(快哭了)
  • 今天中午本鼠鼠按着网络链接的飞线在进行四层板布线,由于中午走时匆忙去上课,便草草保存工程,随后关闭了立创eda。等我晚上回到宿舍,准备布线时,发现我的飞线只剩下一根,其余需要链接网络线路的飞线都不见了。鉴于以上的情况,我做以下排除故障操作。step1:飞线层打开的前提下,我在(视图—飞线—隐藏全部—显示全部)中做了切换,然而该出现的飞线依旧没有出现step2:回到原理图中更新到pcb中,然后飞线依旧没有出现step3:尝试鼠标移动至焊盘处,具有相同网络属性的焊盘有高光效果。step4:尝试布线后,再取消布线,飞线居然出现了但是别的网络依旧无法解决。有遇到过此类情况的兄弟能教教我咋解决嘛。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 线线 发帖人:dudu6969 发帖时间:2023-02-25 01:08:00
  • PCB设计电路设计
  • 本人之前任职电子厂电子工程师15以上,对电子产品的设计具有丰富的经验,曾参加过多类产品开发,开发产品均已投入市场中。现利用业余时间承接PCBlayout私单,有需要电话联系。我以行业最低的价格提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,合作内容:电路设计,PCBLAYOUT、根据客样功能copy,参考设计,输出生产所需的资料。另可承接打样、小批量生产,量产跟踪,贴片插件后焊加工一条龙服务。也可根据需要做技术支持合作宗旨:1、技术保密2、诚实守信3、专业设计4、快速交货5、保证质量6、技术支持。期待您的洽淡
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 承PCB 电路 项目外包 发帖人:蒙工设计 发帖时间:2022-10-01 11:47:00
  • 接简单的pcb设计
  • 空闲时间比较多,想多提升一下自己,接pcb布线,欢迎大家踊跃来单,价格好说,主要练手
  • 所属专栏: 项目外包 标签: pcb 线 发帖人:zyfbkx 发帖时间:2022-09-19 11:48:00
  • PCB布局时,飞线连接杂乱的问题
  • 总共有2个问题:问题2:由下图可见,电阻第1脚是GND,4pin插座第1脚也是GND,但是它们之间没有飞线连接(电阻是从其它位置移动过来的,只有当我松开鼠标时,才会显示飞线),这样就有延时,这种现象会影响布局的工作,总担心这2个引脚没有连在一起。建议2:元件移动时,飞线要及时更新。问题2:还是下图,GND焊盘上显示了2条飞线(有些情况可能会显示多条),看起来好乱。建议2:同一焊盘,同一网络只显示1条飞线就可以了啊,比如GND,只要保证整个板子的GND是串在一起就可以啊,没必要把飞线整得到处都是。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB局时, 飞线杂乱问题 发帖人:莫忘0324 发帖时间:2022-06-06 15:15:00
  • 关于立创EDA布线问题
  • 使用45度/90度/自由角度时,阻碍功能正常使用,但开启圆弧时就失效了,没了阻碍功能,布线是个大问题。有没有办法解决,请赐教!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:Aladdin 发帖时间:2020-08-01 09:24:00
  • PCB设计兼职人员一枚在线接单
  • 本人拥有三年PCB设计经验,曾参加过各类电子相关的比赛、从事PCB设计这一块,最近临近大三毕业,快要实习了,想在网上接几个工程,有意向的可以加QQ:717114372详谈,,因为是个实习生,所以所求可能会非常低,但设计工艺是很到位的,毕竟参加过这么多的比赛。
  • 所属专栏: 人才需求 标签: PCB兼职,双面板 发帖人:弹指间的瞬息一刻 发帖时间:2019-10-04 00:20:00
  • 如何在立创EDA的PCB设计文件中取出多余的线
  • 用立创EDA设计的时候到修改PCB文件的时候当原理图上的节点电气连接标签改动的时候,重新更新PCB会发现,被更改的的电气连接标签的两个点上的导线依然存在,但是会出现蓝色飞线,一般的方式是通过目测删除多余的导线重新根据蓝色飞线进行布线。但是存在如果目测没有发现多余的导线,软件还是会保留之前多余的PCB连线。想请教一下有没有办法在跟新PCB的时候发现多余的没有电器链接的连线?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB。导线 发帖人:蒲公英之子 发帖时间:2019-08-02 09:39:00
  • PCB设计layout布线案例样本
  • 一、【项目名称】二、【开发团队简介】1、会用什么EDA,画板能力(比如可以layout4\6层高速板)2、Layout过哪些四、【作品简介】例如,可以包括但不局限于以下内容:1.PCB\Layou图片展示;2.简单说明应用在什么电子设备或电器;3.Layout设计亮点、难点五、【总结】layout碰到什么问题,是怎么解决的。
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB PCB 画板 Layout PCB线 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:53:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: